This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:并联太阳能电池问题

Guru**** 2513435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046984/bq25505-solar-cells-in-parallel-question

器件型号:BQ25505

我计划将 BQ25505与多个并联太阳能电池配合使用。 电池之间是否应该有任何反向保护? 如下图所示?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果用户可以互换电池单元、并且存在反向安装的风险、则是。  请记住、BQ25505的平均输入电流为110mA (峰值电感器电流为220mA)、因此、例如、如果每个电池提供50mA、则四个电池并联提供200mA、这比 BQ25505接受的平均电流更大。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    如果我连接一个可以提供400mA 电流的电源、这是否会成为问题? 它会损坏器件还是会限制电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    BQ25505限制电流。  不会造成损坏。

    此致、

    Jeff