This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:最大 Vsense 反馈电阻器值

Guru**** 2763545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047167/tps54331-max-vsense-feedback-resistor-values

器件型号:TPS54331

大家好、我有一个评估板、它具有10.2K 和3.24K 的反馈电阻器。 数据表建议使用10.2K 并更改另一个以更改输出电压。 我测得的空载电流为348uA。 我想减少这个值、显而易见的是增加反馈电阻器。

我注意到数据表中说 Vsense 引脚具有最大值 电流为10uA。 那么、我的问题是、我能否进一步增大10.2K 电阻器、并且仍然获得精确的电压输出?  

谢谢

版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Vsense 引脚是一个高阻抗输入引脚、标称值为不消耗电流。

    遗憾的是、流入 Vsense 引脚的泄漏电流没有标称或最小/最大规格、但您应该能够安全地将 Vsense 到 GND 电阻器增加到100kΩ Ω、而不会影响稳压输出电压的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中发现这种情况、说它的电流高达10uA。 我不确定这会如何 影响分压器阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这是绝对最大值表。  从 VSENSE 引脚拉取电流。  从 VSENSE 引脚汲取的电流超过10μA μ A、通常是由于强制引脚低于接地值而导致的、这可能会损坏引脚。

    该引脚在正常工作条件下不提供电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你