This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:ucc28782-转换器故障2.

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046931/ucc28782-ucc28782-converter-failures-2

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:ISO7710

您好:

我们已经报告说,上周我们成功地使整个电路正常工作。

现在令人担忧的是无法解释的故障。

连接到 PGND 电容器的 HV 探针-我们不理解原因-转换器已失效。

我们在 S13 open (?)上找到了齐纳二极管、基于连接到 S13的任何元件都已断开的假设、我们更改了控制器、所有连接的二极管、耗尽模式 FET、两个 GaN

通过在控制器关闭时应用外部脉冲、我们测试了较低 GaN、升压 GaN (包括 ISO7710及其5V 偏置)、输出、EPC 开关等的行为

但是 ,它仍然不会重新启动。

由于我们在发生故障之前一直在收集转换器的测试数据、因此整个组件都证明了自己的能力。 因此、无需再次重新启动详尽的调试。

我们不知道为什么会发生这种情况。 更重要的是、如何精确定位故障区域并应用设计更改以使其变得强大?

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、  

    我很遗憾听到这些无法解释的故障以及无法重新启动。  很好的一点是、之前的大量操作已经证明了通用电路设计是合理的。  

    尽管您进行了所有更换和开环测试、但新控制器显然仍会检测到一些问题、导致无法完全通电。  可能其他一些组件也在以前损坏、未检测到、仍在安装中。  或者、在重建的最后阶段可能引入了一个新问题。  

    为了提供更好的帮助、我们需要澄清 上述某些描述中的一些模糊或宽泛的含义、尤其是缺少参考原理图。  
    "... PGND 电容器已盖好..."   这是指 UCC28782上的特定 PGND 引脚、还是指电路板上的通用"主 GND"网络名称?  电容器的用途是什么;它还连接在哪里? 探测电容器的哪一端、HV 探针的接地参考连接在何处?   转换器运行时、HV 探针是否主动施加到"PGND CAP"上、或者在上电之前是否连接过该探针? 在(静态或活动)探测过程中、可能无意中桥接的探测点附近还有哪些节点?

    "。。 仍然无法重新启动。"  重新启动尝试期间具体会发生什么情况?  无;无信号变化、无任何活动?  VDD 在阈值之间上下移动、但没有 PWML 脉冲?  PWML 脉冲、但在几个周期后退出、VDD 始终循环?  部分功率脉冲和 Vout 上升到一定程度上、但脉冲在可实现调节之前停止?  要遵循的调试过程取决于这些症状中的哪一个是真实的。   

    这确实需要像全新的电路板那样进行调试、因为它的运行方式不符合经实践检验的原理图设计的预期。  实际电路板上的东西与原理图不匹配。  可能是焊点不良的开路引脚、焊盘之间隐藏的焊桥、或 未检测到的故障器件"看起来"不错。  验证控制器安装方向是否正确、是否未旋转。  

     假设阻止完全启动只有一个问题、我们从正常序列成功的最后一个点开始、并对 阻止启动序列中下一个步骤执行的操作进行后置。  如果系统条件和信号电平或状态的信息足够充分、调试工作就不会太繁重。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好:

    一旦您进入现场、我们就会感觉我们很快就会到达底部... LOL

    让我消化您撰写的内容并提供适当的信息。\n 此类内容非常多

    R