This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046714/tps2378-tps2378

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS2373TPS2372

你好

我 在项目中使用 TPS2378DDAR。 我完成了 所有连接、例如 TPS2378DDAR EVAL 板、但有一点差异。  您可以在照片上看到我的原理图。 我已确定 APD 保留的电压为18V。 但也有一些问题。 当我同时使用 PoE 和 DC (原理图上的28V0_FIL_SUR 为 DC)时、系统工作正常。 当我断开 PoE 时、系统通过直流电源工作、而不会中断或损坏输出电压。 但是、当我断开直流电源时、系统会在几秒钟后工作、因此当我断开 PoE 时、输出电压(原理图上的18V-57V_SEL)会下降约4-6V、并且在10-15秒后输出会上升我所需的电压。 延迟时间的原因是什么? 简单地说、当我断开 PoE 时、输出工作良好、没有延迟时间和损坏、但当我断开直流电源时、输出电压下降到4-6V、输出在10-15秒延迟时间后上升。 我希望纯 直流到 PoE 或 PoE 到直流、但直流到 PoE 的转换会有问题、如我在上面所述。 延迟的原因是什么?我可以做什么? 我的原理图上是否有任何故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "...因此、当我断开 PoE 时、输出电压(原理图上的18V-57V_SEL)会下降约4-6V、并且10-15秒后输出会上升我所需的电压..."

    应该是

    "...因此、当我断开直流电源时、输出电压(原理图上的18V-57V_SEL)下降约4-6V、并且10-15秒后输出会上升我所需的电压..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是预期行为。 在 PoE 市场中、输出电压永不下降被称为"平稳过渡"或"无中断故障转移"。  

    有关此主题的培训、请参阅以下材料:

    博客: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/delivering-a-smooth-transition-from-ac-to-poe-power 

    视频: https://training.ti.com/designing-dual-input-poe-pd-systems-power-redundancy-smooth-transition-and-power-sharing 

    参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP20859 

    请注意、该参考设计适用于两个 PoE 端口和一个辅助直流电源输入、但只能与一个 PoE 端口配合使用。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的回复

    我非常了解您所谈论的内容。 我想再问一个问题。 在博客链接中,他说: " 要实现无中断故障转移,您需要选择集成了自动维持功率特征(MPS)和浪涌延迟功能的 PoE PD 设备–例如 TI 的 TPS2372或 TPS2373电气电子工程师协会(IEEE) 802.3bt PoE PD, 可为高达71W 的负载供电。"。 我选择的 TPS2378DDAR 器件没有 我知道的自动 MPS。 那么 、在这种情况下、我可以使用 TPS2378DDAR 为无中断故障转移或平稳转换做什么呢?  或者是否有要做的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    自动 MPS 是一项功能、它从本质上为 PSE 消耗足够的电流以继续供电。 如果适配器为设计供电,则设计中没有电流流向 PSE,因此 PSE 会关闭电源。  
    我们无法在 VDD_VSS 或 VSS 上添加电阻器、因为这会干扰检测或分类。 因此、需要自动 MPS 来实现这一目标。  

    TPS2373和 TPS2372具有3类(51W)功率级别、可提供更便宜的选项。 如果您需要平稳过渡、则需要使用具有此功能的器件。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师