This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:进入关断模式的 RT 低电平的最小脉冲宽度是多少?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045973/lm5085-what-is-the-minimum-pulse-width-of-rt-low-level-for-shutdown-entering

器件型号:LM5085

大家好、

我的一位客户正在评估 LM5085 的新产品。  

他们现在有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问:进入关断模式的 RT 低电平的最小脉冲宽度是多少?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    我在数据表中看不到使能关断脉宽规格。 但是、RT 连接到单次触发计时器、因此关断信号应立即停止开关。 您可以根据特定的应用要求查看 EVM 进行确认。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    非常感谢您的回复。

    我向客户告知了您的意见。 您的评论对他们和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您提出这个问题。