This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP590725QDQNRQ1输入电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047233/lp5907-q1-lp590725qdqnrq1-input-voltage

器件型号:LP5907-Q1

大家好、

我们的 DIN LP590725QDQNRQ1是一款很好的新器件

我想确认以下问题

当 LP590725QDQNRQ1的输出电压为2.5V 时、输入电压必须至少为3.5V、对吧? 该规范的编写方式如下、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    最大负载和整个温度范围内的最大压降规格为250mV、因此通常所需的全部条件是在所有工作条件下使 VIN > VOUT + 0.25V。 但是、由于数据表指定在 VIN >= VOUT + 1V 的情况下使用此 LDO、因此应遵循这一要求。 这并不是说它不会在 VIN < VOUT + 1V 时工作--可能只是在不满足这一条件时有一些不良行为。

    此致、

    Nick