This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26636的过压钳位是35V 还是39V?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047131/tps2663-is-the-over-voltage-clamp-of-tps26636-35v-or-39v

器件型号:TPS2663

您好!

 这是 C0725883案例的后续操作。

您能否确认数据表中有错误, 并且 TPS26636的过压钳位为39V?

在电路板中、我使用的是 TPS26636、当  Vin 大于39V 时、Vout 似乎被钳位。
VIN 为黄色、Vout 为紫色:

我需要一个35V 钳位-应该使用哪种器件?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于  35V 钳位、请使用 TPS26632或 TPS26633。 数据表中 有关 TPS26636信息的错误需要更正。  TPS26636可钳位至39V、而不是35V

    很抱歉造成混淆。

    此致、Rakesh