This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:多个 EV2400同时烧录

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045910/ev2400-multiple-ev2400-simultaneous-burning

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

BatteryManagementStudio 软件 EV2400燃烧器、燃烧芯片 BQ27546。

BatteryManagementStudio 软件支持与4个 EV2400同时烧录?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    您可以将4个 EV2400连接到 PC 并运行4个 bqStudio 实例。 每个实例都将连接到不同的 EV2400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢你的帮助。

    bqstudio 是否运行命令行烧录? 如果是、您能否提供相关文档?

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    bqStudio 不支持命令行烧录。

    如果此操作解决了您的问题、请单击"已解决"按钮。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢你能抽出时间。

    请再次确认 bqStuido 或 EV2400是否支持 API、以便我们进行两项开发、从而控制 EV2400同时完成1个拖放4路刻录。  谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    bqStudio 专为评估而设计。 它没有 API 或命令行。 此类功能可在第三方生产工具中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢 你的帮助。

    这很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    如果您的问题已得到解答、请单击"已解决"按钮。

    谢谢