This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:投入生产时的最佳实践

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047185/bq35100-best-practices-when-going-to-production

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们的电路板上有 BQ35100。

我们使用 BQSTUDIO 生成了一个黄金映像。 在生产过程中、在板载 BQ35100闪存的最佳做法是什么?

今天、我们已经提取了闪存中需要刷写的内容、并将其保存到 CPU 中、在生产测试期间、CPU 将 BQ35100设置为解封模式、然后使 BQ35100闪烁、但我想知道是否还有其他更好的方法来处理这个问题?

此外、刷写过程无法正常工作、有时 CPU 无法刷写。 BQ35100回答错误。 我们会再次执行它、它可能会起作用。 这可能是计时问题吗? 我在技术文档中找不到手动刷写映像的过程

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bitou、

    手动刷写的过程是使用从 bqStudio 生成的 bq.fs 文件并发送这些命令。 数据表中提供了时序信息。 建议在连接电池之前刷写 bq35100。