This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:TPS3899-DL (漏极开路)上/RESET 的上升时间

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045433/tps3899-rise-time-of-reset-on-tps3899-dl-open-drain

器件型号:TPS3899

您好!

在 TPS3899-DL (开漏)器件上、您能否告知我们典型上拉电阻(10k Ω?)下的/RESET 引脚的上升时间 ?

此外、您能否在 EVM 上的 RISING ON /RESET 引脚期间获取波形?

 

我的客户要求判断是否添加了施密特触发缓冲器。  我们知道上升时间取决于外部组件。  但他想引用数据。  请为我们提供支持。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    请给我们几天时间、让我们为客户收集数据。  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    以下是 TPS3899DL 的两个上升时间结果。  一张图将 VDD 设置为3.3V、另一张图将 VDD 设置为5V。  时间测量是在/RESET 电压的10%和90%完成的。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    VDD = 3.3V

    VDD = 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    如果对于具有10K 上拉电阻器的/RESET 引脚上的 TPS3899上升时间没有其他问题、您可以通过单击"Resolved"来关闭该线程吗?  谢谢,度过了一个愉快的周末!