This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432LI-Q1:图15查询

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046112/tl432li-q1-figure-15-inquiry

器件型号:TL432LI-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431LI

您好!

您能否在 VKA > VREF 工作条件下确认阴极电流要求(IKA)? 这是1mA 吗? 还提供了查找此应用的 Vref 的计算方法

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    TL431LI 正常运行所需的最小 IKA 电流为1mA。 进入 REF 引脚的典型 REF 电流(IREF)为200nA。  因此、需要从输入流过的总电流为1mA + 200nA。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果您的查询没有其他问题、您能否通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢,度过了一个愉快的周末!