This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53627:协议 ID

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53627, TPS53626, TPS53625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046267/tps53627-protocol-id

器件型号:TPS53627
主题中讨论的其他器件: TPS53626TPS53625

尊敬的团队:

我的客户希望从 TPS53626更改为 TPS53627。 但是、他们发现 TPS53627无法为 CPU 供电:Intel 的 C3758。 英特尔的回答是:如果客户想要使用步长为10mV 的电源解决方案、他们应该联系 TI、是否可以在 GUI 中修改协议 ID、或者协议 ID 将锁定在芯片中? 此外、客户还想知道他们是否可以将 TPS53627和 TPS53625用于其 Intel CPU C3758?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我的客户还询问 TPS53625和 TPS53626之间的区别。 您可以在此处提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    让我检查一下、很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    TPS53627控制器仅支持10mV 阶跃、不支持5mV 阶跃。 如果 Intel CPU 仅支持5mV 阶跃、建议使用 TPS53626控制器。

     TPS53625和626之间的主要区别在于、TPS53625仅支持 VR12.0、而不支持 VR13。  TPS53626支持 VR13协议。