This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24702:有关 VS 的查询

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041129/bq24702-inquiry-about-vs

器件型号:BQ24702

专家您好!

我对 VS 有一些疑问。

您能否检查并回答有关每个问题的问题(黄色背景颜色)?

1.断电时,客户希望最大程度地降低电池的泄漏电流。

  因此、它们将调整 VS 引脚上分压器电路的电阻值。

  VS 引脚上的最小请求电流是多少?

  这是他们的电路。

  系列:620k Ω,分流:75k Ω

  它们将提高串联电阻器的值以减少泄漏。

  604K 欧姆位于数据表的参考电路上。

  串联电阻的最大值是多少?

   

2.低于 V (Vs)时、

  

  当 BATP 为1V 时、如果 VS 在1V±2%以内、是否意味着启用 BATDRV?


   例如、如果 BATP 为2V、则 VS 在2V±2%以内时是否工作?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好!

    我们的客户希望尽快收到。

    我何时可以获得您的反馈?

    请帮帮我们。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好!

    是否有人回复此主题?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      我将对此进行研究。 我们的跟踪未跟踪此主题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    经过了很多时间的提问。

    我必须将此信息分享给我们的客户。

    请尽快将其发送给我吗?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     对于分压器的串联电阻、我们希望将串联电阻保持在1M 欧姆以下。 如果不是、泄漏电流会非常低、以至于它会干扰到 IC 反馈引脚的泄漏电流、并且我们将无法获得良好的充电调节电压精度。