This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000-Q1:关于动态电压定位

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046338/tps63000-q1-about-dynamic-voltage-positioning

器件型号:TPS63000-Q1

大家好、

1) 1) TPS63000-Q1是否具有动态电压定位功能?
2) 2)如果是、变化范围(最大值、典型值、最小值)是多少?

尽管它未列在数据表中、但我发布了这个问题、因为与 TPS63000-Q1系列相同的 TP63060具有动态电压定位、变化范围为2.5%至3.5%。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Atsushi、

    实际上、动态电压定位不仅取决于芯片、还取决于外部组件。  

    您可以将附件作为参考。

    此致

    TAO

    e2e.ti.com/.../8244.ways-to-decrease-output-ripple-of-TPS63030-during-PFM-work.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢你的答复。

    您是否意味着 TPS63000-Q1在芯片上没有动态电压定位功能、但外部组件可以添加此功能?

    我无法从附件中找到答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Atsyshi、

    没错、TPS63000-Q1没有动态电压功能、 因此外部 组件似乎无法添加。

    附件只是显示了不同外部组件会产生不同的纹波、并且在轻负载瞬态期间会产生不同的压降。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的支持。

    问题得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Atsushi。

    好消息 、欢迎大家收看。

    您能否向我展示有关此问题如何解决的更多详细信息?

    此致

    TAO