This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:有关 PMP7979参考设计的问题

Guru**** 2578755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042295/lm5122-question-about-pmp7979-reference-design

器件型号:LM5122

您好、TI 专家、

您能解释一下在电路中添加 RX1、DX1、RX2、RX3、DX2和 RX4的目的是什么? 这是强制性的吗?

e2e.ti.com/.../tidrkl9.pdf

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我将尝试获取有关这方面的更多信息、并将在1天或2天内回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    遗憾的是、我无法联系此 EVM 的设计人员以获得有关此电路器件的更多背景信息。

    即使在与一些同事进行检查时、添加此项的原因也不清楚。  

    基本上、它会向 R6添加17mV 的偏移。

    我想、添加此项是为了平衡两个功率级之间的电流、但为了确保需要进行一些测量。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    由于我没有收到其他问题或意见、 我 将关闭该主题、但您可以通过再次回复此主题来打开它、如果锁定、则打开一个新主题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回答。

    如何计算17mV 失调电压。 我可以移除这些电阻器和齐纳二极管吗?

    此致、

    曾爱尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    齐纳二极管和电阻器 Rx2生成1.8V 电压、然后通过 Rx1 30k9 注入电流;
      30k9和301欧姆的情况下的比率为~ 100:1、
    或计算值:Iq = 1.8V (30k9 +301)= 58uA。
      因此、58uA 的电流与301欧姆的电流=~58uA。

    如上所述、我不能说是否需要-这需要在电路板上进行一些验证。

    因此、我建议在 PCB 上添加封装并根据您的应用来查看设计。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    在过去7天内、我没有看到此主题的更新。
    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。
    此致、

    Stefan