您好、TI 专家、
您能解释一下在电路中添加 RX1、DX1、RX2、RX3、DX2和 RX4的目的是什么? 这是强制性的吗?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
您能解释一下在电路中添加 RX1、DX1、RX2、RX3、DX2和 RX4的目的是什么? 这是强制性的吗?
非常感谢。
您好、Alvin、
齐纳二极管和电阻器 Rx2生成1.8V 电压、然后通过 Rx1 30k9 注入电流;
30k9和301欧姆的情况下的比率为~ 100:1、
或计算值:Iq = 1.8V (30k9 +301)= 58uA。
因此、58uA 的电流与301欧姆的电流=~58uA。
如上所述、我不能说是否需要-这需要在电路板上进行一些验证。
因此、我建议在 PCB 上添加封装并根据您的应用来查看设计。
此致、
Stefan