This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386-Q1:是否有方法强制它进入稳态模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045400/tps54386-q1-is-there-a-way-to-force-it-to-enter-the-steady-state-mode

器件型号:TPS54386-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54386

大家好、

芯片何时进入稳定状态以及何时进入跳跃模式? 是否有办法强制它进入稳态模式?
客户的负载电流相对较小。 目前、有时产品在稳态和跳跃之间来回切换、这会导致产品的传感器噪声有点大。 是否有任何方法可以直接进入稳态模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我们将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amelie  

    当电感器峰值电流<~600mA 时、IC 将进入跳跃模式。  

    避免跳过模式有2种变通办法:  

    1.增加虚拟负载。  

    2.降低电感。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     赵好、

    感谢您的回复。 除了模式更改之外、客户还想检查其 SCH 是否可以进行优化以实现54386的更低输出纹波?

    第一级是 TPS57140、第二级是 TPS54386。   

    请帮助您检查  TPS54386 SCH 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.对于1.2V 输出电压、建议将 L11放大至10uH、并将 Cout 放大以进一步降低 Vout 纹波。  

    2. 对于3.3V 输出电压、建议放大 Cout 以进一步降低 Vout 纹波。