This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156是否可用于 LM5155在不更改外设部件参数的情况下进行更换?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045562/lm5156-can-lm5156-be-used-for-lm5155-replacing-without-peripheral-parts-parameter-changing

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件:LM5155

大家好、

我的一位客户正在使用 SEPIC 拓扑评估 LM5155。  

此外、如果 LM5155提前期变长、他们还希望在同一 PCB 上使用 LM5156。

他们现在有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问: LM5156是否可用于在不更改外设部件参数的情况下更换 LM5155?  

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    该器件将适合封装尺寸、并且对于大多数参数都是相同的、甚至更高的额定值。

    使用相同的尺寸而不进行修改将启用 LM5156上的 SpreadSpectrum。

    此外、一些参数有一些微小的差异、因此存在一些差异。

    为了确定这是否可以接受、客户可能需要比较数据表、我还建议在 PCB 上进行测试、首先更换器件并进行一些测量。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    非常感谢您的回复。

    我可以再问一个问题吗?

    LM5156的 Webench 在下拉菜单中没有 SEPIC 拓扑条件。

    您知道原因吗? LM5156是否可用于 SEPIC 拓扑?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    LM5156可以实现  SEPIC 拓扑。

    Webench 还支持 SEPIC 拓扑中的 LM5156

    您可以在产品页面和 Webench 中进行选择。 如果从 Webench 开始、只需输入 LM5156作为器件、然后向下滚动。 这很容易被错过(我也多次遇到)

    您还可以使用产品页面上提供的快速入门计算器 Excel 表格。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    非常感谢您的回复。

    我可以找到这个。 您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。