This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:TPS62867RQYR

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042718/tps62867-tps62867rqyr

器件型号:TPS62867

对于我们的内部项目、我们使用了 TPS62867RQYR 降压转换器、可实现5V 至1.0V 的电压(输出电流=4.0A)。 请查看所选的设计、布局和电感器、并让我知道这些评论。

电感器(L15)部件号:IHLP12BZERR22M11

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreehari、

    原理图对我来说看起来很好。

    但是、我会对布局提出一些意见:

    • 可以将 C140和 C144放置在更靠近 IC 的位置。
    • 根据数据表建议、可以最大限度地减小开关节点铜面积。
    • 根据数据表中的建议、可以将过孔放置在 IC 的输入引脚和 GND 引脚附近、也可以放置在电容器端子中、以实现更好的散热。

    我对电感器有一个意见。 所选电感器的饱和电流小于数据表中推荐的电感器。 请注意、饱和电流应高于您的工作电平。 一旦工作电流达到饱和电流、电感器值发生变化(值变小)、这可能是器件运行的问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的设计中、我们使用了饱和电流= 7.5A 的电感器(IHLP12BZERR22M11)。 这是否正常? 我们应该需要更改电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreehari、

    使用该电感器时没有任何问题、因为它不会超过电流限制。  

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreehari、

    您对此还有其他问题吗? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreehari、

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。 您可以在此处发布您的评论后重新打开它。

    谢谢!

    此致

    Sneha