This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:最小值 锁存信号的时间

Guru**** 2766525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046742/tps27sa08-min-time-for-latch-signal

器件型号:TPS27SA08

您好!

故障后复位 TPS27SA08的一个条件是 LATCH 信号必须为低电平。

但是、如果这是最后一个满足的条件、例如、当所有其他条件都已满时、由于将其切换为 µC Ω、情况会怎样。 μ µC 应将该信号切换至低电平多长时间?

是否有最小或最大时序要求? 关于这一点、我在数据表中找不到确切答案。

提前感谢!

此致

Florian Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    这是一个好问题。 我们在内部没有最短的时间。 您能否探测锁存器和输出并查看锁存器下降和输出上升之间的时间差? 该时间将告诉您需要多长时间保持闩锁。

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    100µs、在锁存器变为低电平后、它大约需要75 μ s 的时间、直到 OUT 上升。 对我来说没关系。

    谢谢!

    此致

    弗洛里安