This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:当预充电至正电平时、OUT 无法启动?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046845/lm27762-out--could-not-startup-when-it-is-pre-charged-to-positive

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件: LM2776

您好!

我的客户以前使用过与 LM27762类似的器件类型。
当时、当负输出在启动期间预充电至正电压时、他们遇到了负电压不能正常启动的问题。
LM2776在输出时可能存在相同的问题-是否在启动时预充电至正电平?
如果是、为了避免此问题、建议使用哪种变通办法?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

     LM2776的超启动也可能受正向预偏置电压的影响。  可以向 OUT-引脚添加一个外部肖特基二极管、以便对该引脚上的正电压进行放电。

    TPS6040x 具有一个集成肖特基二极管、可用于解决相同的问题、以供您参考。 您可以在 TPS60400数据表的第8.4.1节中找到更多信息

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    感谢您的回答。

    此致、

    希拉诺