This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:如果在设计中未使用 LO/LOL、该怎么办

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046973/lm5141-what-to-do-with-lo-lol-if-unused-in-design

器件型号:LM5141

我在 开关频率为300kHz 的降压转换器中使用 LM5141。 原始 设计 使用  UCC21520DW 作为栅极驱动 器、该驱动器具有两个输入(INA 和 INB)、如下图所示。   由于芯片持续短缺、我计划使用  UCC20520DW  作为只有一个输入的替代器件。 我的问题是、我可以将 LO 和 LOL 引脚在 LM5141上保持悬空、还是需要对它们执行一些操作来实现抗噪性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    如果不使用 LO 输出、则使其保持开路状态。 但是、请注意、LM5141不需要外部栅极驱动器。

    此致、

    Tim