This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:CL、用于稳定运行

Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045974/tl431li-cl-for-stable-operation

器件型号:TL431LI

大家好、

我的客户正在考虑使用 TL431LI 为需要低于10uA 电流的 RTC 生成3.3V 电源。

不过、有人要求我查看他们的以下原理图、您能提供帮助吗?

他们认为 CL 足以使电路稳定运行、尤其是在下面。

根据数据表、对于极低的 IKA 条件、需要2uF 以上的电容、我认为他们应该放置大量的 CL 来防止振荡。

那么、如果同时考虑直流偏置、您能否告诉我在 VKA=3.3V 条件下安全运行时建议使用多少 CL?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    根据其原理图、TL431LI 的 VKA 约为3V。  因此、观察稳定性曲线、运行区域介于蓝色和黑色区域之间。 在输出端具有1uF 电容时、会稍微接近不稳定的边缘(没有太大的裕度)。  电容器还具有电压降额属性。  您的建议非常有效、我建议客户使用2.2uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    谢谢、我明白了。 我建议添加更多的电容器、以防万一。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    很高兴能提供帮助。  祝你好运!