This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180和 LM5180-Q1之间的差异

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046939/lm5180-differences-between-lm5180-and-lm5180-q1

器件型号:LM5180

大家好、

我从客户那里获得了有关 LM5180和 LM5180-Q1之间差异的快速问题。

就我看到的数据表而言、它看起来几乎是相同的器件、使用 LM5180-Q1而不 是 LM5180-Q1是否存在任何风险?

我的客户计划在他们的系统中使用 LM5180、但他们 在考虑备份计划时、在生产之前不会获得任何器件。

 

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    任一器件均可互换使用。

    Q1器件通过了额外的测试、通过了 AEC-Q100认证。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa