This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3943:LP3943 LED 电阻选择

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046678/lp3943-lp3943-led-resistance-selection

器件型号:LP3943

各位专家:

我写信是为了了解如何选择这些电阻(下图中的红色标记)。

在选择电阻时是否有任何考虑因素?

感谢你的帮助。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    本文档 Pullup_Resister_Calc 介绍了用于计算第2~4页上拉电阻器范围的基本公式。 此外、电阻值还取决于电路中所选 LED 的正向电压。 它可以通过(5V - VF)/ 0~25mA 进行大致估算。

    此致、

    Aaron Bing