This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54550:到 SSENA 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046428/tps54550-pull-up-resistor-to-ssena-pin

器件型号:TPS54550

大家好、  

TPS54550的数据表显示"请勿使用外部上拉电阻器"。   

但现在客户正在将另一个 IC 连接到 SSENA 引脚并使用上拉电阻器。  

有时、SSENA 将为"L"、这会导致 TPS54550的停止工作。  

这 种现象可能是由连接到 SSENA 引脚的 IC 的异常引起的、  

但是 、这种现象是否可能由上拉电阻器引起?  

如果是、您能 解释 一下为什么会发生这种情况吗?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    对于您提到的 SSENA"L"、我怀疑它被另一个 IC 下拉。 对于上拉电阻器、如果另一个 IC 引脚的电压变为0、则可以将其视为下拉电阻器。 正如您在数据表中看到的、内部电流源只有5uA、因此如果外部电阻值不是很大、则5uA*R 电压不能达到0.5V。

    从我的角度来看、我建议客户仅遵循我们的数据表、而不使用外部上拉电阻器。 我们只能在应用遵循我们数据表的建议时保证性能。

    如果客户希望进一步检查此问题的根本原因、我认为简单的方法就是松开上拉电阻器、看看是否可以重复出现此问题。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    谢谢你。  

    >对于上拉电阻器,如果另一个 IC 引脚的电压变为0,则可以将其视为下拉电阻器。 正如您在数据表中看到的、内部电流源只有5uA、因此如果外部电阻值不是很大、则5uA*R 电压不能达到0.5V。

    当 另一个 IC 引脚的电压变为0时、我无法很好地了解如何将上拉电阻器变为下拉电阻器。  

    您能帮您画一张图片来解释一下吗?  

    例如、如果将5V 连接到上拉电阻器、 我认为 当 另一个 IC 引脚的电压变为0时、将向上拉电阻器施加5V 电压。 因此、我认为 SSENA 引脚将变为0V。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    供参考...