This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000-Q1:TPS63000的通用性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046346/tps63000-q1-commonality-to-tps63000

器件型号:TPS63000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63000

大家好、

1) 1) TPS63000和 TPS63000-Q1是相同的芯片吗?
2) 2)是否可以参阅 TPS63000数据表以了解 TPS63000-Q1数据表中未列出的信息?
例如、TPS63000-Q1数据表中未列出 Vo=3.3V 和 Vo=5.5V 的"最大输出电流与输入电压"。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Atsushi、

    TPS63000-Q1是 TPS63000的一个选项、可支持汽车应用。

    正确、您可以参考 TPS6300-Q1获取 TPS63000数据表。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们欢迎您的到来、祝您愉快。