This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000-Q1:Cout 的最大值(输出电容器)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046355/tps63000-q1-max-value-of-cout-output-capacitor

器件型号:TPS63000-Q1

大家好、

Cout (输出电容器)是否具有最大值?
指定了计算最小值的公式、但数据表中未指定计算最大值的公式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    对于较大的 Cout、我认为我们将获得更好的性能、因此我们不会指定最大值。

    但它是 PCB 尺寸、成本和性能之间的平衡

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Atsushi、

    不用客气、祝您愉快。

    此致

    TAO