This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:绝对最大值与 WEBENCH 间的关系

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810, TPSM82866A, TPSM82864A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046049/tpsm82810-abs-tj-max-vs-webench

器件型号:TPSM82810
主题中讨论的其他器件: TPSM82866ATPSM82864A

大家好、

对于 TPSM82810、数据表中的绝对 Tj-max 为125C、但 WEBench 工具允许 Tj 运行150C、热关断温度为170C。 我想知道该器件的实际绝对 Tj-max 是否为150C 而不是125C。

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    我看不到 Tj 150 C 限制的位置。  我刚刚运行了几个 Webench 设计、它们似乎限制在~120 C。 您能否提供显示150 C 的屏幕截图或报告?

    该器件的温度限制为125 C。  热关断在170 C 时的典型值较高。  与往常一样、D/S 是应查看的管理文档。

    您是否需要在更高的温度下运行?  例如、我们现在对6A TPSM82866A 进行采样。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请参阅随附的

    Regrds、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点。  不正确、所以我在 Webench 中环住了。

    您的设计需要支持什么温度?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    环境温度为85°C、但外壳内的空气温度可能会高达95°C。  

    此致、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  TPSM82864A 可以满足该温度环境。  他们可以使用该器件吗?

    TPSM82810在95 C 环境下的运行温度将远低于其限值。  TPSM82864A 效率更高、热封装更好、尺寸更小。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    目前在  TPSM82810的 Webench 上,IC 温度限值设置为150摄氏度, 因此出现了上述问题。

    我们观察到 、该器件的数据表中的绝对最大值和建议 Tj 额定值相同。 根据我们的理解、绝对最大额定值应大于建议 的 Tj 额定值。 请确认这款器件的两个额定值是否相同、以便我们可以在 webench 数据库中进行更新。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    感谢您的快速回复和确认。  我们可以在 TT 中继续更新 Webench 模型。

    是的、模型应将温度限制为125°C

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Chris。

    我现在已更新、更改将在下一个版本中移动。

    一旦更改完成、我们将通知您。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

     TPSM82864A RTM 何时发布? 我是否应该通过电子邮件与您联系?

    此致、

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过电子邮件向我发送您的客户和要求、我们可以进一步讨论。  您可以在 TPSM82864A 产品文件夹中订购样片。

    Chris