This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:如果与同一个受电设备存在其他连接、则端口故障。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861, TPS2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046565/tps2384-port-fault-if-there-is-another-connection-to-the-same-powered-device

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS2376

你(们)好 我在 PoE 方面遇到了相当具有挑战性的问题。

我有2个将 TPS2384用于 PSE 的相同器件、并将 TPS2376D 用作 PD 芯片。 两个器件都有5个以太网端口。

如果我用以太网电缆连接这些器件、其中一个用作 PSE、另一个用作 PD、一切都很顺利、但当我连接第二根电缆连接两个器件的 PSE 端口时、主端口上会出现故障、该主端口为第二个器件供电。 请参见下图。

为了实现这种故障、我甚至不需要连接电缆2-2的所有引脚、只需要连接 B 模式中为棕色和棕色/白色的直流电。 下面原理图中的 PoE_N 网络。

我有另一个使用 TPS23861作为 PSE 的器件、在该器件上不会发生此故障。

有关 POE 保护和以太网变压器的电路是相同的、但我注意到有一个不同之处。

当我在 TPS2384器件上连接电缆2-2时、PoE 连接的 P Net 上会出现此电压尖峰。

当我在 TPS23861器件上连接电缆2-2时、我会得到该电压尖峰:

我认为在 TPS2384情况下这种持续时间较长的电压尖峰可能会导致过压故障、但我不知道为什么它显示101个错误代码。

以下是我的 PoE 应用的原理图:

我们非常感谢您的任何建议。  

卡利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karlis、您好、感谢您在论坛上发帖! 您是否还具有 TPS2376的原理图? 我想了解它如何融入系统、以及它与 TPS2384的相互作用(如果有)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 TPS23861的器件在其所有端口上都像 PoE 注入器一样工作。

    我不知道为什么我们的 TPS2384+TPS2376D  器  件与 TPS23861搭配使用时工作正常、但与另一个 TPS2384+TPS2376D 器件搭配使用时工作不正常。

    您将注意到、TPS23861应用程序没有 Bob Smith 端接、但它在这个问题上没有发挥作用。 我从 TPS2384器件 PSE 端口上移除了它、这没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlis、也感谢您的 TPS23861设计! 看到 TPS2376与 PSE 的连接时仍然遇到问题。 您是否也有 TPS2376设计的原理图以及它与 PSE 系统的关系(如果有任何连接、如 RTN 接地或其他连接)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了使用器件1和器件2中的 TPS2376添加 PoE PD 器件的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karlis! 让我看一下原理图、我会告诉您可能有什么想法。 但我要说、从较高层次看、PSE 不应尝试为 PSE 供电、因此这种情况并不常见。