主题中讨论的其他器件: TPS23861、 TPS2376
你(们)好 我在 PoE 方面遇到了相当具有挑战性的问题。
我有2个将 TPS2384用于 PSE 的相同器件、并将 TPS2376D 用作 PD 芯片。 两个器件都有5个以太网端口。
如果我用以太网电缆连接这些器件、其中一个用作 PSE、另一个用作 PD、一切都很顺利、但当我连接第二根电缆连接两个器件的 PSE 端口时、主端口上会出现故障、该主端口为第二个器件供电。 请参见下图。
为了实现这种故障、我甚至不需要连接电缆2-2的所有引脚、只需要连接 B 模式中为棕色和棕色/白色的直流电。 下面原理图中的 PoE_N 网络。
我有另一个使用 TPS23861作为 PSE 的器件、在该器件上不会发生此故障。
有关 POE 保护和以太网变压器的电路是相同的、但我注意到有一个不同之处。
当我在 TPS2384器件上连接电缆2-2时、PoE 连接的 P Net 上会出现此电压尖峰。
当我在 TPS23861器件上连接电缆2-2时、我会得到该电压尖峰:
我认为在 TPS2384情况下这种持续时间较长的电压尖峰可能会导致过压故障、但我不知道为什么它显示101个错误代码。
以下是我的 PoE 应用的原理图:
我们非常感谢您的任何建议。
卡利斯