您好!
我们将 UCC27712用于我们的 BLDC 电机驱动器、
但是、在测试时、我们观察到高侧 MOSFET 栅极脉冲发生了一些奇怪的突发、因此输出相电压的行为也是一样的
请您对此提供帮助
如果您需要有关原理图和其他内容的更多信息、请与您分享
提前感谢 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chitanya 您好、
我认为这与您在此处询问的原理图相同:
我有一些想法、但我需要更多信息。
我期待收到您的回复。
谢谢、
Alex Mazany
您好、Alexander、
感谢您的所有支持
我将随附 Gerber 文件、以便您查看它
并附上我们在测试时捕获的波形
最后、到目前为止、任何组件都不会损坏。
e2e.ti.com/.../UCC27712-Inverter-Board-Testing.docxe2e.ti.com/.../UCC27712_5F00_InverterBoard.rar
Chitanya 您好、
感谢您提供这些截图。 驱动器似乎没有负载问题、这表明问题是由电机引起的。 很可能、电机的开关会导致开关节点 HS 上出现电感噪声。 该噪声会导致 HB 波动、因为它以 HS 为基准、然后 HO 会显示该噪声。 我看到 HS 上安装了一个0欧姆阻尼器电阻器/跳线;您是否尝试在该点安装一个电阻器(可能从5-10欧姆开始)? 它应该有助于降低 HS 上的任何噪声、但会略微减慢自举充电速度。 此外、从 GND 到 HS 的肖特基二极管非常靠近驱动器、也可以降低噪声、但可能需要重新设计。
请注意、您的控制器是否可以增加少量的死区时间? 我不确定它是否会有所帮助、但可能值得尝试看看它是否会有所帮助。
谢谢、
Alex Mazany
Chitanya 您好、
您能否在示波器上仅测量 HS-GND 以确认它是否出现在开关节点上? 您可以在 缓冲电阻器前后进行测量、以查看它是否也有帮助。 在进行任何重新设计之前、我只想绝对确定这是问题的原因。

此图用于不同的器件、但同样的想法适用。 如果 HS 上出现负电压、则从 GND 到 HS 的肖特基二极管将导通、并将其拉至接地。 这应该有助于降低 HS 上的负尖峰。 应将其放置在离驱动器非常近的位置、以最大限度地提高效率。
关于死区时间,1us 似乎工作正常。 但是、您的 FET 具有大约400-500ns 的相当长的上升/下降时间、这会进入死区时间。 这对效率不是很好、但您可以尝试5-10us 之类的方法。 就像一个实验、看看它是否会对系统有所帮助。 我不认为这是你问题的原因、但最好排除它。
祝您好运、
Alex Mazany
尊敬的 Alex:
我们还捕获了 HIN 和 LIN、它们看到输出 HO 上重复的相同噪声、接地是分离的、但它们连接在电源返回点 i.e (-终端)。
我们希望您提出宝贵的建议、以抑制这种噪声问题、并在下一个修订版中避免这种噪声问题。在我们的现有布局中、可能会导致这种接地噪声的原因是什么(因此我们避免了这种错误)。
如果您希望完整的原理图和光绘文件查看我们的系统、我们可以与您分享。
Chitanya 您好、
我与 Alex 合作、可以帮助介绍该器件。 如果您可以提供显示驱动器部分、功率 MOSFET 器件和任何栅极驱动网络的原理图、这将很有帮助。
如果您在驱动器输入信号上看到来自接地反弹或布线耦合的噪声、这可能会错误地触发驱动器并导致驱动器输出意外行为。 我看到 LI 和 HI 输入的原理图上有 R/C、但看不到这些值。 确认电容器靠近 IC 并通过短走线连接到 LI/HI 和 COM。 电阻也最好靠近 IC。 尝试增大 R/C 值、 如果 噪声较高、则从使 C 至少为100pF 开始。
此致、
您好、Richad、
感谢您宝贵的时间、
请查找随附的逆变器板原理图和光绘文件
HI & LI 47R & C 为33pF
电容器和电阻器靠近 IC 放置、
Chitanya、您好、
观察放大后的捕获、您的噪声主要频率似乎约为200kHz。 您的 RC 滤波器将提供大约500MHz 的截止频率、因此大量噪声将很容易通过。 我会尝试将 RC 滤波器上的电容升高很多、甚至可能高达100nF。 这可能会使您的输入信号变得混乱、因此请注意它们、以确保 RC 滤波器不会使它们失真。 此外、您还可以进一步对 GND 和 PGND 去耦。 我不知道您为电路板设置了电源的确切程度、但您是否为 PGND 和常规接地使用了相同的接地连接? 您是否有办法避免这种情况?
谢谢、
Alex Mazany