This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65137AS:有关负电压设置的查询

Guru**** 2648415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046234/tps65137as-inquiry-about-negative-voltage-setting

器件型号:TPS65137AS
主题中讨论的其他器件:TPS65137AEVM-366

专家您好!

我想澄清一下负电压的变化、并询问  TPS65137AEVM-366。

当我了解并检查数据表时、如下面的波形。

该序列首先启用(CTRL First High)、然后默认输出(-4.9V)、然后我可以更改负值。

 是否可以仅在默认输出后更改负值?

对吗?

第二、  

序列是首先启用(CTRL First High)、然后我可以在 CTRL High 之后的10ms 内更改默认输出(-4.9V)之前的负值、然后更改后的值为 OUT。

是否可以像下面那样更改红色框周期的负电压?

关于 TPS65137AEVM-366、

EVK 中是否包含如下红色框所示的 USB 接口适配器?

BR、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正确的做法是、器件将首先输出默认负电压、但在开始对新的负电压设置进行编程之前、不是等待默认电压首先斜升、 新的负电压设置可在您的帖子中显示的红色框区域内完成编程。 如果您在红色框区域内设定负电压设置、器件将短暂输出-4.9V 的默认负电压、但随后立即开始斜升至已编程的新电压设置。

    USB 适配器包含在 EVM 套件中。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的反馈。

    但是、我想澄清负输出、它是我的新设置电压、而不是默认输出。

    如果我在 Tinit 时间之后的 Tscp 时间内设置新的负电压(例如-2.4V、所有程序均已完成、包括 Tstore + Tset)、则我设置的负电压-2.4V 将在 Tstore + Tset 时间之后、默认-4.9V 输出之前输出。

    对吗?

    无论如何、我们的客户希望在默认输出之前看到其新的负电压。

    因为如果默认电压在其设定电压输出之前输出、它们会担心其目标器件会损坏。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正如我之前的响应中所述、如果在 tscp 周期内完成所有新-2.4V 的编程、则输出端将短暂显示-4.9V 的默认电压、但转换器将立即开始斜升至-2.4V 的编程电压。 总之、在实现新的设置电压之前、默认电压将短暂出现在输出端。

    此致、

    辽卡特