This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:TPS22918-Q1

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046358/tps22918-q1-tps22918-q1

器件型号:TPS22918-Q1

大家好,我想知道我们是如何计算200uF 最大输出电容的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    要计算浪涌电流与电容的关系、您可以使用公式 I = COUT*(Vout/dt)

    我们的器件可以通过更改 CT 引脚上的电容值来限制压摆率。 其公式为:SR = 0.55 * CT +30 (uS/V)

    可以通过将 SR 乘以输入电压来得出第一个公式中的 dt。

    使用100pF 的示例计算:  

    SR = 0.55*100+30 = 85uS/V

    DT = 85uS/V * 5 = 425us

    I = 200*10^(-6)*(5/(425*10^(-6)))= 2.35A

    通过更改 CT 值和限制压摆率、您可以减小浪涌电流。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的专业回复。

    我对以下问题有疑问。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028159/tps22918-q1-technical-questions-on-the-ic-application

    "当仅使用内部 RPD 对负载进行放电时、总电容不得超过200uF "、您能告诉我我们如何得到这个200uF 的值吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    很抱歉、我错过了原始主题并回答了您的问题。  

    200uF 最大值由禁用器件时允许流经内部 QOD 电阻的电流决定。 它基于 QOD 电路需要遵循的某些规则、如果超出这些规则、则可能会影响器件的长期可靠性。 如果您的设计中需要超过200uF、则必须使用外部电阻器来限制电流。

    此致、

    Kalin Burnside