This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.3V 至-3.3V、具有1.5A 输出电流解决方案

Guru**** 2511675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238, TPS82130, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046862/3-3v-to--3-3v-with-1-5a-output-current-solution

主题中讨论的其他器件:TPS566238TPS82130TPS62903

你(们)好

您能帮您为此应用提供解决方案吗?

  • VIN=3.3V
  • Vout=-3.3V
  • Iout=1.5A
  • 小尺寸解决方案

我首先想到两个器件:TPSM82130和 TPS566238、但是

  • TPSM82130 在3.3V 至-3.3V 条件下的输出电流小于1A。
  • TPS566238 Fsw 仅为600kHz、这会导致解决方案总尺寸较大。

您能帮您提供有关此机会的评论吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS82130、在此条件下的 Iout 计算结果为1.8A 根据以下应用手册、您可以帮助检查其可行性吗?

    www.ti.com/.../slva469c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    请查看 TPS62903。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Tahar

     对于 TPS62903、IBB 配置的最大负载电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再次与 Amod Vaze 核实一下、他确实使用 TPS62903评估了 IBB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!  

    是的、我已确认、在85°C 环境温度下、它可提供最大1.2A 的电流。   

    谢谢!

    Tahar