This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:是否建议对 DT 引脚使用大于2.2nF 的陶瓷电容器@ DT 引脚上拉至 VCC?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046602/ucc21222-q1-do-you-recommend-using-ceramic-capacitor-greater-than-2-2nf-for-dt-pin-dt-pin-is-pulled-up-to-vcc

器件型号:UCC21222-Q1

大家好、  

对于 DT 引脚@ DT 引脚上拉至 VCC、您是否建议使用大于2.2nF 的陶瓷电容器?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochi、  

     将 DT 引脚连接到 VCC 时、无需使用电容器。 如果 您使用的是死区时间电阻器、则需要使用电容器来滤除噪声、因为死区时间设置对电阻器上的电压敏感。

    此致、

    Krystian