This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324-Q1:输出电阻过高

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324-Q1, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046865/ucc27324-q1-output-resistance-high

器件型号:UCC27324-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27324

各位专家、您好!

如何了解数据表中的规格"输出电阻过高"?  数据表中为43R、因此最大上拉驱动器能力将为14V/43R=0.32A、远低于4A。

对于其他供应商的4A 驱动器、例如 MAX5054、此参数要低得多、为 5.5R。 您能否帮助解释为什么 UCC27324-Q1具有如此大的输出电阻? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    我认为产生这种差异的主要原因是两个驱动器的输出结构。 UCC27324具有与 BJT 并联的 MOSFET。 通过在输出级中运行一个较小的直流电流并测量其上的压降来计算输出电阻。 请参阅您发布的图片中的第三点。  

    如您在所发布的图像中所见、与低电平下的典型22mV 相比、高电平部分的压降为300mV。 我认为这是因为 BJT 上的 VCE 压降在 IC 电流如此低的情况下非常高。 这里是另一个具有相似输出结构的驱动器、您可以看到它的上拉电阻也比下拉高得多、这与 UCC27324非常相似。 Maxim 器件似乎使用不同的输出结构和测试条件、因此比较起来有点困难。 简而言之、输出级不仅仅是电阻性的、因此我们所做的计算存在一些限制。 最终、该器件仍然可以提供4A 的标称电流、但可能更难计算您在帖子中显示的确切峰值源电流。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Alex Mazany