This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:放电短路、ASCD1和 ASCD2阈值、延迟时间问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041646/bq40z80-short-circuit-in-discharge-ascd1-and-ascd2-threshold-delay-time-issue

器件型号:BQ40Z80

大家好、

我 µs 了许多配置、但 ASCD 延迟时间始终为212 μ s。

µs µs ADC 阈值1 = 0x 65、必须在77、75A 以下为366 μ s、但结果为212 μ s。

第二个配置。   ADC THRESHOLD2 = 61µs µs 15、必须低于77、75A 且结果为212 μ A。

  

为什么?

BR、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Loïc、

    您能否在两次测试之前和之后共享.gg 文件? 我想确认针对每个设置触发了哪些保护。

    另外请记住、硬件保护的 T_Detect 时间应添加到您的编程值中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Loïc、

     另外、请确保在进行更改后发出 RESET 命令。 每当  更改硬件功能时、需要进行复位才能使其生效。

    谢谢、

    Eric Vos