This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:双向充电充电器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046692/bq25713b-bidirectional-charging-charger

器件型号:BQ25713B

大家好、

BQ25713B 能否实现双向充电功能?

我使用5000mAh/4.2V 锂电池、需要能够为锂电池充电、这可以为外部设备充电、

是否有其他可用选项?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    这取决于您对双向充电的理解。

    BQ25713B 具有 OTG (反向降压/升压)功能、因此可用作双向电源。 换句话说、您可以利用它为其他充电器/外部设备供电。

    但是、它不能直接用于在 OTG 模式下为电池充电、因为它不会调节电流、并且是此模式下的稳压器。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”