This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-EP:计算电流应力和功率耗散

Guru**** 2811575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046904/tps51200-ep-calculating-current-stress-and-power-dissipation

器件型号:TPS51200-EP

团队、  

我对在 DDR3应用中使用 TPS51200MDRCTEP 计算电流应力和功率耗散有疑问、希望您能帮我。

 如果 VLDOIN =+1.5V、REFIN = VO =+0.75V、VIN =+2.5V、且 VO 上的电流输出= 375mA、器件上的功率耗散是否为 PD=0.375*0.75=.0281W、并且由于这是 LDO 电源、VLDOIN 上的输入电流是否也为0.375A?

 

通过 VIN 的贡献是什么?  

它是否为 Vtt 提供电流?  

数据表中的 Iin 电源电流是否为1mA?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    [引用 userid="232963" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046904/tps51200-ep-calculating-current-stress-and-power-dissipation ] 如果 VLDOIN =+1.5V、REFIN = VO =+0.75V、VIN =+2.5V、VO 输出电流= 375mA,则器件上的功耗是否为 PD=0.375报价0.75=.0281W,VLDOIN 输入电流是否也是0.375mA,因为该 LDO 电源?]

    没错。

    [引用 userid="232993" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046904/tps51200-ep-calculating-current-stress-and-power-dissipation "]

    通过 VIN 的贡献是什么?  

    它是否为 Vtt 提供电流?  

    数据表中的 Iin 电源电流是否为1mA?

    [/报价]

    VIN 仅是内部 UVLO 比较器的输入;这在下面以及 数据表的第11页上显示

    数据表中 VIN 源 Iin 的电流1mA 用于空载条件。 对于0.375mA 的负载、Iin 增加到10mA。

    谢谢、

    Kadeem