This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV810SEVM-019:12节电池独立电池保护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV810, TLV810E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046415/tlv810sevm-019-12s-battery-independent-cell-protection

器件型号:TLV810SEVM-019
主题中讨论的其他器件:TLV810TLV810E

您好!  

我´m 找一款能够检测12节电池组中每节电池的电池低电压情况的电压检测器。 它将与 P 沟道 MOSFET 一起放置在电池平衡线路的每条线路上、从而保护该电芯免受不良欠压条件的影响。 是否有具有推挽、高电平有效输出的电池特定组件? 是否有其他专用解决方案可用于此类保护?

这些保护措施将置于 BMS 和锂聚合物电池组之间、以便在 BMS 发生故障时为电池提供保护。  
我发现 TLV810S 是可能的组件、但这不是面向电池应用的。 是否有其他更好(或更具体)的组件/解决方案、或者是否是正确的解决方案?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看我们消耗250nA 电流的最新监控器。   TLV810E 和以下是当前可用的 OPN:

    任何电压监控器都能够监控每个电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您快速回答该帖子。  TLV810E 看起来很有趣、但 TLV810 (高电平有效)仅具有2.9V 电压比较选项。 总之、我更有信心使用这样的组件创建一个解决方案、因为这是一个合适的解决方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。  祝你好运!