This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:正向压降和最大电流

Guru**** 2512185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042931/lm4040-forward-voltage-drop-and-maximum-current

器件型号:LM4040

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 数据表中未包含的 LM4040的正向特性  、例如正向压降和最大电流。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我不相信 LM4040能够朝"前进"的方向运行。  LM4040不是二极管/肖特基二极管。  该符号看起来与二极管/肖特基类似、但这也是所有相似之处。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben。 以下是客户的反馈。 尽管我不知道问题是否仍然有效、因为您提到  LM4040 无法正向运行。 如果是,应如何进行?

    "请告诉我器件可以承受多大的正向电压而不会损坏? 我将在直流/直流转换器之后将其用作电压基准、如果直流/直流输出短路、LM4040阴极上的电容器将放电、并在阴极上产生比阳极更高的正电压。 "

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    您是否可以让他们提供其应用的原理图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    此主题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我已经要求客户提供原理图、但尚未收到任何信息。 我将在收到更新后立即通知您。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的更新!  保持发布状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    随附的是 客户提供的内容。 他提供了一个示意图 、表示 他对什么感兴趣。

    在 DCDC 转换器之后有 LM4040、该转换器从+15V 输入产生-15V 输出电压、但如果 DCDC 错误、理论上、+15V 可能出现在 LM4040的阳极上。 我想知道 LM4040在这种情况下的行为是怎样的。 R 和 C 只是占位符。

    e2e.ti.com/.../LM4040.pdf

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    客户是否希望使用 LM4040创建负电压轨?  如果阳极具有+15V 电压、则分流稳压器将无法正常工作、如原理图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    客户现在知道、它不能用作稳压器、但它是否可以用作正向偏置二极管、或用作断路或快捷方式、或者无法判断会发生什么情况?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    遗憾的是、LM4040不会用作正向偏置二极管。  请向客户展示并联稳压器的功能方框图如下所示:

    LM4040的设计不是单二极管器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    如果没有其他问题、您能否点击"Resolved"来关闭该主题?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟答复表示歉意。

    再次感谢您的帮助。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不用担心!  很高兴能提供帮助!