This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:输出电容值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046763/lm5118-output-capacitor-value

器件型号:LM5118

大家好、

这是我的客户 LM5118的原理图、我认为输出电容器太小。

我使用数据表方程28进行计算、我使用的值为 Vin=24、Vo=54、Io=1.2A、Delta Vo=50mV。 我的计算结果大约为56uF。

您认为该值是否适合我的客户案例?  

以下是 LM5118的规格:

VDD_Boost:电压范围:

输入电压范围为14.4V~67.2V (源自铁路24V/48V)

VDD:预期输出电压和负载电流

输出电压范围为37V~57V、典型值为54V、负载电流 为1.2A  (5V 侧时、系统最大功率约为60W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我认为这已经在离线讨论过。 如果这是不同的情况、请重新打开。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    当然、感谢你的帮助。

    Jason