This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:TPS25910RSAR ILIM 配置

Guru**** 2517720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046481/tps25910-tps25910rsar-ilim-configuration

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件:TPS25947TPS2596

您好!

我 的设计中使用的是 TPS25910RSAR。 为了限制输出电流、我将一个电阻器(110K)连接到 LIM 引脚和 GNG。 我所需的最大电流限制为1.75A。 高于此值将导致直流/直流转换器(TPS562200DDCR)升温、进而导致热关断。  

我们所需的最小电流值为1.5A、最大值为1.75A。 根据数据表、我认为这是不可能维持该范围的! 您是否有满足我们要求的解决方案? 我们需要保持在1.5至1.75A 之间。

非常感谢、

Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、

    根据您的要求,您必须在120K-140K 之间选择电阻器,但仍难以保证所需的范围。 此外、您还必须考虑 ILIM 引脚上电阻器的容差。 您可以查看 TPS2596、TPS25947等精度更高的器件。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    感谢您的回复。

    对我们来说,有些事情是不清楚的。 数据表中有3个不同的方程、用于根据 Rmin、Rtyp 和 Rmax 计算最小、最大和典型电流。 假设我们使用的理想电阻器(tollerance=0)为130K。 如果我们将这个130K 的值放在这3个公式上、我们将得到不同的电流值!! 因此、无论我们的电阻器的精度如何、我们在输出电流时仍有很大的容差范围。 这是令人困惑的。

    我使用130K (1%)电阻器计算得出、结果如下:IMIN=1.23A、ITYP=1.53A、Imax=1.79A。 如果我们使用0.5%的电阻器、这些值结果将不会有很大变化!  

    例如、我们需要知道、如果我们达到 Imin=1.23A、何时会发生关断。 它还取决于哪些其他参数?  

    正如我之前所写的、我们需要保持在1.5A 至1.75A 的范围内。  

    谢谢、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jafar、

    电流限制的变化取决于工艺、电压和温度。  您可以首先在最小电流限制公式中输入1.5A 并计算 R 、然后使用该 R 来估算电流限制的最大值。

    此致

    Kunal Goel