This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:过压保护行为

Guru**** 2521330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041612/tps544c20-overvoltage-protection-behavior

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

您好!

TPS544C20数据表的表3显示、当器件检测到过压情况时、高侧 MOSFET 被锁存、低侧 MOSFET 被锁存。 锁存条件、尤其是高侧的锁存条件是否会持续到器件关断为止? "锁存"一词表示状态已锁定、在器件重新启动之前不会恢复。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    我们的美国团队将检查 并 尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰达

    我想再问一个问题。

    如果操作命令(01h)忽略故障、那么在 OVP 状态下、高侧和低侧 MOSFET 的锁存运行是否也会被忽略(禁用)?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锁存条件仅持续到 FB 电压降至 OVP 阈值以下。 如果 FB 电压降至 OVP 阈值以下、低侧 FET 关断、正常开关恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    请告诉我更多详细信息。  
    如果 OPERATION 命令被写入0x24并禁用 OV、它将运行以下1或2项中的哪一项?

    条件:OV 检测、高侧 FET:闭锁关闭/低侧 FET:闭锁打开、 故障日志(状态字)、PGOOD 信号
    1:禁用、 禁用、 禁用、 禁用
    2:启用、 启用、 禁用、 禁用

    让我向您提出其他问题。
    我对 IOUT_CAL_OFFSET 命令有三个问题。
    (1)写入0xE400时、是否将其设置为-4A?
    (2)(1)的设置是否反映到 READ_IOUT? 例如、当实际电流为10A 时、读数(READ_IOUT)是否变为6A (= 10A -4A)?
    (3)如果 IOUT_CAL_OFFSET 设置为-4A、读数将较低、那么更难遇到 OC 故障吗?

    请在美国时间10月11日之前回复。

    此致、
    Ryota Shibahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果写入、只读位将忽略、因此写入0XE400将其设置为-4A。
    IOUT_CAL_OFFSET 基本上会更正 READ_IOUT 中的错误。 因此、如果我们将故障限制设置为10A、偏移为-4A、并且 IOUT 为10A、则 READ_IOUT 仅为6A。 因此、它需要14A 的 Iout 来校正此偏移并使电流限制跳变。

    我们将于周三向您回复  有关 OV 检测的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是很敦促您、但我们何时可以获得有关 OV 检测的反馈? 我们现在需要这些信息。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    仅当 OPERATION 命令也处于 MARGIN_HIGH 或 MARGIN_LOW 状态时、才会应用 OPERATION 命令中的 IGNORE_FAULTS 函数。  将运行中的故障响应设置为在标称输出电压状态下忽略故障不会忽略故障。

    当将运行设置为高裕度或低裕度以及忽略_FAULT 裕度时、OV 和 UV 故障检测将被禁用。

    1) 1)不会检测到 OV 或 UV 故障

    2) 2)高侧 FET 将不会强制关闭、低侧 FET 将不会强制打开

    3) 3)不会设置状态命令中的 OV_FAULT / UV_FAULT 位

    4) 4) PGOOD 仍将根据 FB 保持定义的电源正常范围进行置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我有另一个问题。

    如何禁用 OC 故障?
    您是否具有禁用输出过流检测和保护电路运行的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS544C20不支持禁用或忽略过流故障。  如果您正在寻找具有 PMBus 的集成式 FET 转换器、该转换器支持针对 IOUT_OC_FAULTS 的"无中断继续运行"响应、我建议使用 TPS546D24A。  它采用与 TPS544C20相同的5mm x 7mm 封装、但具有更强大的 MOSFET、具有更低的 Rdson、能够承受更高的电流、并支持将 IOUT_OC_FAULT_REPONSE 设置设置为"在不中断的情况下继续运行"

    IOUT_OC_FAULT 仍将触发 STATUS_IOUT 中的 OCF 位、并且仍将触发 SMB_ALERT、除非 STATUS_IOUT 中的 OCF 位被屏蔽(建议屏蔽 OCW 位以防止 IOUT_OC_WARN 触发 SMB_ALERT)  

    如果您对 TPS544C20还有其他与原始主题无关的问题、请创建新问题/主题。  提出与原始主题无关的问题会使在 E2E 论坛中搜索答案变得更加困难。