This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMC 滤波器解决方案

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046477/emc-filter-solution

尊敬的 TI 专家:

你好。

我正在寻找一个具有来自交流线路输入的交流滤波器
系统的流程为:


AC 线路> EMC/EFT 滤波器> AC/DC 电源>器件

噪声频率的振幅为0.5至1.5kV、频率为20MHz
该器件所需的功率为12-24V、额定电流至少为10A

是否有 EMC/EFT 滤波器作为独立器件或滤波器与电源相结合的参考设计?
它不需要完全匹配、但与之接近的东西可以实现这一目的。

感谢您的帮助。

此致、

Jonard