请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC20520 我们有一 个带有 SI8231的旧模块、用于交流电压步测(类似于 D 类放大器)
我 已检查 并发现两个 IC 引脚兼容。 使用 UCC20520的优势是可以使用仿真模型来避免旋转。
您能不能一次确认我是否错过了比较中的一些参数。
如果您需要、我可以向您分享完整的电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.