This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:四倍电流高

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046455/tps7a02-quiscent-current-high

器件型号:TPS7A02

您好!

我已经尝试在空载条件下检查 TPS7A02的静态电流。 根据数据表、该值约为25nA。
我使用了 TPS7A0220PDBVR 版本、2V 输出、SOT 23-5封装。
我已将芯片焊接在与 SOT 23-5试验电路板兼容的原型上。
我在2引线 VIN 和 GND 之间焊接了一个0402 100nF X5R。
我没有在输出端焊接去耦电容器、没有与我一起使用的电容器。
我已在 VIN、电压模式、3V、1A 合规限值上连接 SMU Keithley 2450。
我已在输出电压上连接一个万用表 Keithley DMM6500、阻抗为10 M Ω。
电路板上的 VIN 连接到 EN 引脚。
未连接负载(除了10 M Ω 输入阻抗)。
开始体验时:
VOUT = 2.05V ->确定
电流约为2mA
如果我在未连接万用表的情况下恢复体验、结果相同。
我不明白为什么我获得的值比数据表中所说的值高25nA。
感谢你的帮助。
此致、


Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    有几个方面需要检查或审查。

    1.我担心器件可能不稳定。  它需要一个输出电容器来实现稳定性。

    2.请确保电路板已完全清除了助焊剂残留物。  这种残留物会留下导电膜、从而导致泄漏电流。  我们每年都会在客户硬件中不时看到这一点、因此您应该检查一下。  建议使用助焊剂清洁剂或 DI 浴。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

            我同意 Stephen 的意见、请添加一个输出电容器(至少1uF)以稳定器件。 这很可能是您的问题。 另请使用助焊剂去除剂和/或 DI 浴槽验证电路板的清洁度。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、
    谢谢。 我已经应用了这一修正,正如斯蒂芬也建议的那样。 它解决了这个问题(见上文对 Stephen 的评论)。
    感谢您的支持!
    此致
    Julien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、
    我找到了一种在 Vout 处焊接一个1uF 0402 cer 电容器并将其接地的方法。 这足以立即解决问题并恢复稳定性。  
    我的输出电压为2V、在输出电压(10 MOhm)上断开万用表后、我测量了大约30nA 的 Iq。 该值与数据表一致。
    感谢您的帮助!

    Julien