This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:电感值计算、DCM 运行

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046354/ucc28881-inductor-value-calculation-dcm-operation

器件型号:UCC28881

您好!

 

我的客户对 UCC28881的电感器值计算有疑问。

数据表说明了如何计算 P19上的电感器值。

 

在客户的情况下,操作模式为 DCM。

然后、他们尝试按如下所示计算公式14。

但它们在等式14的分母中发现了 Iout。 这意味着如果 Iout 减小、电感器值将增大。

对于 DCM 模式、该公式14是否确实正确?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您按照数据表中的设计公式进行更改、则 Δ IL 为 ILimit、则转换器将仅在 DCM 模式下工作。

    最大输出电流将为 ILimit/2。

    如果 Delta IL 小于 ILimit、它将以 CCM 突发数据包运行。  只有在满负载时、它才会是 CCM。

    公式15给出了基于 DCM 而不是公式14选择 L 的计算方法。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的回复。

    那么、可以只考虑公式15而忽略公式14吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用等式15为 DCM 选择电感器。  请记住、最大输出电流为 ILimit/2。

    此致、

    Mike