This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:未选择 BQ25672EVM 输入电源

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, BQ25672, USB2ANY, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044839/bq25672-bq25672evm-input-power-not-selected

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件:USB2ANYEV2400BQSTUDIO

我 将 BQ25672EVM 连接到 VIN1上的一个 PSU、VIN2 ET USB 连接器无任何连接、   SYS 引脚和 GND 之间有一个5W 100 Ω 电阻器、电池端口上有一节 LiFePO4电池。

我已检查 VAC1是否为5V。

我没有 PC 连接来配置芯片。

VBUS 悬空、除非我使用 JP3将 VAC1旁路至 VBUS。

为什么?

如果我的 PSU 连接到 VIN2、情况也是如此。

当时、BQ25672是否需要其他任何器件来激活 ACDRVx  

我 将 BQ25672EVM 连接到 VIN1上的一个 PSU、VIN2 ET USB 连接器上无任何内容、   SYS 引脚和 GND 之间有一个5W 100phm 电阻器、电池端口上有一节 LiFePO4电池。

JP30   JP33 进行分流、为 USBANT 提供3.3V 电压。 我检查了上拉电阻为3.3V。

我有一个 USBANY 卡连接到我的 PC。

我首先下载了浏览器扩展、然后 TI Cloud Vinx 是唯一可用的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    与我们的一些其他充电器(以及我们今年早些时候发运的预量产 PQ25672)不同、如果检测到不良源、此充电器的不良源极检测不会锁定通道。  您的输入源是否可能无法进行糟糕的源检测?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    PSU 具有20V 5A 功能。 我使用它连接到竞争对手的充电器、没有任何问题。 我检查了 EVB 上的电压。 从我的角度来看,没有任何失败。  故障源检测意味着什么?

    我通过 USB 连接器一台 PC 连接、行为相同。 如果没有竞争对手的充电器、此 PC 正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您是否能够使 USB2ANY 和充电器 GUI 正常工作?  USB2ANY 有其自身的上拉电阻、因此您无需在跳线 JP33上安装分流器、但如果已安装、则不会导致问题。  您能否确认已安装 JP13或 JP14以设置默认输入电流限制?   

    如果正常工作、GUI 会为状态和故障寄存器显示什么?  REG0x10中的 VAC_OVP 寄存器位报告什么?

    对于不良电源、充电器会尝试在上电时从输入源中拉低一个小电流(典型值为12mA)。  如果在 VACx 上感测到的电压降至典型值3.4V、则假定该电源较差(不良)、并且 IC 处于 HiZ 模式。  设备等待7分钟以重试。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、USB2ANY 和 GUI 仍然无法正常工作。

    我在安装和未安装 JP13的情况下进行了测试、同样存在问题。

    已安装 JP13、而不是 JP14。

    我的输入源是5V 双电压、因此没有检测到故障的风险。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您是否仅在 BAT 上连接了电池的情况下尝试过 GUI?  如果您使用 JP3和 JP4将 VBUS 短接至 VACx、GUI 是否正常工作?  SWX 节点上是否存在开关脉冲?  否则、EVM 会损坏。

    您是否有我们的 EV2400盒之一?  如果是、您可以尝试使用其他 GUI。

    此致、
    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、我只连接了电池、GUI 也不工作。

    VAC1或 VAC2通过 JP3和 JP4短接至 VBUS 时也是如此。

    很遗憾、我没有用于测试的 EV2400。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    因此、在线 GUI 服务器似乎存在问题。   我在 PC 上下载了一个版本、因此我最初没有看到它的原因。  我们正在调查。  我会随时向您发布。

    当您短接输入 FET 以使 VAC1连接到 VBUS=5V-20V 时、REGN 电压~=5V 吗?  如果是、那么 SWX 上是否有脉冲波形?  如果没有、则 EVM 上的 IC 会损坏。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于 GUI、请保持联系。

    对于硬件输入问题、I 通过跳线 VBUS=VAC1短接 FET、REGN 上无输出电压。 在 VAC1或 VAC2上。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    对于 GUI 问题、EV2400是否可以作为短期替代解决方案?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    如果在 VBUS 上施加电压时出现 REGN 电压(充电器未在安装 JP21或未安装 JP13或 JP14时的 HiZ 范围内)、则 IC 损坏。

    是的、EV2400使用不同的可下载软件(BQSTUDIO)来读取和写入充电器的 I2C 寄存器。

    此致、
    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我收到了第二个 EVB。 当 VAC1输入为5V、VBUS=VREG=5V 时、系统负载激活、电池正在充电。

    您说得对、EVB 损坏或故障。

    此致